Scarica il documento () sui 20

Migliore riconoscimento delle vie di esodo

Sapevi che solo il 38% delle persone “vede” i segnali per le uscite convenzionali durante un’evacuazione in un ambiente sconosciuto?

L'evacuazione degli edifici commerciali può essere ostacolata dal mancato riconoscimento della segnaletica tradizionale per le uscite di emergenza da parte delle persone.

La ricerca ha dimostrato che solo il 38 percento delle persone “vede” segnali di uscita convenzionali durante l'evacuazione da un ambiente sconosciuto. Inoltre, il proliferare di marchi, pubblicità e segnaletica informativa in edifici come centri commerciali e aeroporti può distogliere l'attenzione dai segnali di uscita.

Al fine di migliorare la visibilità della segnaletica, Eaton ha introdotto una nuova tecnologia nella sua gamma per l’illuminazione di emergenza chiamata Visibilità Aumentata Con la funzionalità visibilità aumentata aggiunta ai dispositivi di emergenza la segnaletica è in grado di lampeggiare o pulsare (guarda il video di seguito) durante un’emergenza divenendo così molto più visibile per gli occupanti di un edificio durante una situazione di emergenza.

Migliora il riconoscimento delle vie di esodo

La funzione Visibilità Aumentata (IA) consente agli apparecchi di segnalazione di sicurezza di lampeggiare o pulsare, rendendoli maggiormente visibili e permettendo così di velocizzare il processo di evacuazione.

Questa tecnologia è progettata per aiutare a rendere le evacuazioni più veloci e sicure evitando i ritardi che potrebbero verificarsi nel caso in cui gli occupanti avessero difficoltà a identificare i percorsi di uscita indicati dalla segnaletica convenzionale.

Evacuazione tradizionale di un edificio senza la visibilità aumentata

Durante un’evacuazione gli occupanti confusi tendono a ritornare al punto da cui sono entrati nell'edificio, il che può causare sovraffollamento, congestione e ritardi nell'evacuazione.

  • Gli occupanti rischiano di tornare all’uscita da cui sono entrati
  • La folla e la congestione rischiano di rallentare l’evacuazione
  • Gli occupanti perdono tempo nel cercare di individuare un’uscita
  • L’evacuazione dura di più

Evacuazione degli edifici con la visibilità aumentata

In modalità normale, gli apparecchi  offrono un'eccellente visibilità grazie ad un elevato livello di luminosità al di sopra del minimo richiesto dalle normative nella maggior parte dei paesi.

Quando attivata, l'opzione visibilità aumentata consente un miglior riconoscimento tramite il lampeggio o la pulsazione, ma senza scendere tuttavia mai al di sotto del livello minimo di luminanza stabilito dalle norme del settore, ottenendo così la piena conformità.

  • Convoglia le persone verso vie di esodo meno affollate
  • Aiuta le persone con problemi di udito
  • Assicura che l’utente comprenda l’importanza dell’emergenza
  • Completa conformità

Il tempo trascorso durante l’evacuazione di un edificio commerciale in caso di emergenza può avere un effetto critico sulla sicurezza degli occupanti. Ogni secondo è importante. Migliorando la capacità delle persone di riconoscere i segnali per le uscite di sicurezza, gli occupanti sono in grado di raggiungere un’area sicura più velocemente.

Jean-Luc Scheer, Product Line Manager at Eaton

Segnaletica per l’evacuazione adattiva

Scegli un’evacuazione più veloce e più sicura per il tuo edificio con la tecnologia superiore per la gestione delle vie di fuga.