Dokument herunterladen () von 20

Energiewende

Der weltweit steigende Energiebedarf eröffnet die Möglichkeit, Energiesysteme zu vereinfachen, die Energie- und Versorgungssicherheit zu erhöhen und den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben.

Flexible Energiesysteme werden die Zukunft prägen

Der Übergang zu einer nachhaltigen, emissionsarmen Zukunft beschleunigt sich, angetrieben durch den fortschreitenden Austausch von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen durch erneuerbare Energiequellen, strenge Vorschriften zur sauberen Luft und die Elektrifizierung verschiedener Anwendungen. Strom fließt heute in mehrere Richtungen und durch mehr Geräte als je zuvor. Während diese Dezentralisierung Komplexitäten und Herausforderungen mit sich bringt, erschließt sie auch neues Potenzial.

Everything as a Grid  ist unser Ansatz, die Art und Weise neu zu erfinden, wie Strom verteilt, gespeichert und verbraucht wird. Dieser Ansatz gestaltet eine Zukunft, in der Eigenheimbesitzer und Unternehmen die Kosten und Umweltauswirkungen von Energie reduzieren können. Eine flexible, intelligente Stromversorgung bringt neue Möglichkeiten für alle.

Die ganze Geschichte ansehen 

Der Wandel zur erneuerbaren Stromerzeugung

Die Verbreitung erneuerbarer Energien nimmt weltweit zu. In Zukunft werden erneuerbare Energien den Großteil des Energiemixes ausmachen. Schätzungen zufolge werden bis 2050 65 bis 80 Prozent der weltweiten Stromerzeugung aus emissionsarmen Energiequellen stammen, wobei der globale Energiebedarf bis 2050 voraussichtlich weiterhin zwischen 11 und 18 Prozent steigen wird.

Die dezentrale Natur von erneuerbaren Energien stellt das traditionelle Stromversorgungsmodell auf den Kopf. Strom fließt nicht mehr nur in eine Richtung, nämlich vom Energieversorger, der ihn erzeugt, zu denen, die ihn verbrauchen. Vielmehr besteht das neue Stromsystem aus einem komplexen Netzwerk von Prosumenten: Verbraucher und Unternehmen, die vor Ort ihren eigenen Strom erzeugen, ihn nach Bedarf verbrauchen und in vielen Fällen überschüssigen Strom ins Netz zurück speisen möchten. Darüber hinaus wird die Elektrifizierung des Verkehrs, der Gebäudesysteme und von Industrieprozessen in den kommenden Jahrzehnten zu einem erheblichen Anstieg der Stromnachfrage führen. Rechenzentren, Büros, Fabriken und ähnliche Standorte können über Batterie- und thermische Energiespeichersysteme sowie netzinteraktive unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme zur Energiewende beitragen. 

Dies wird zu beträchtlichen bidirektionalen Stromflüssen führen, die ein Netz erfordern, das flexibel genug ist, um die Unbeständigkeit und höhere Nachfrage zu bewältigen.

Anstieg des globalen Strombedarfs bis 2050
57 
%
Anstieg des globalen Strombedarfs bis 2050
Zunahme von installierten Energiespeichern bis 2030
13x
Zunahme von installierten Energiespeichern bis 2030
Wachstum des Strombedarfs für Daten und Computing bis 2030
4x
Wachstum des Strombedarfs für Daten und Computing bis 2030

Haushalte, Büros, Stadien, Fabriken und Rechenzentren können jetzt mehr Eigenstrom erzeugen und speichern, um ihre Energiekosten zu optimieren, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und in einigen Fällen die Abhängigkeit vom Stromnetz zu reduzieren. Das ist der Vorteil von Everything as a Grid.

Traditionelle Stromversorgungsinfrastrukturen müssen zur Nutzung dieser neuen Energievorteile mit Software und Dienstleistungen aufgerüstet werden, die jeden Prozess optimieren. Wir ermöglichen einen Systemansatz für die Integration von Infrastruktur und Technologien, die dazu beitragen, die Stromerzeugung und -verteilung für Haushalte, Gebäude und Versorgungsunternehmen zu optimieren. 

Planung für die zunehmende Elektrisierung

Die Elektrifizierung verschiedener Sektoren, darunter Verkehr, Gebäudesysteme und Industrie, wird den Strombedarf voraussichtlich erheblich erhöhen. Bis 2050 soll Strom in allen Szenarien zur größten Energiequelle werden, wobei der Verbrauch aus traditionellen Sektoren (z. B. Elektrifizierung von Gebäuden) sowie neueren Sektoren (wie Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und grüner Wasserstoff) stammt2. Diesen zusätzlichen Bedarf mit Strom zu decken, der aus kohlenstoffarmen oder -freien Quellen erzeugt wird. Um dies zu erreichen, ist jedoch eine starke staatliche Unterstützung durch effektive Richtlinien und Vorschriften sowie erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung erforderlich, um die Kosten für neue grüne Energiequellen wie sauberen Wasserstoff zu senken. Wir spielen durch bidirektionale Energieerzeugung, -speicherung und -management als Antworten auf den Nachfragewachstum eine entscheidende Rolle in der neuen Wertschöpfungskette der Stromversorgung.

Dekarbonisierung:

Sauberer Strom

Unternehmen und Verbraucher beteiligen sich an Initiativen für sauberen Strom. Die Unternehmensbeschaffung für erneuerbaren Strom hat 465 TWh erreicht, wobei 165 TWh für den Eigenverbrauch erzeugt werden. Inzwischen wird die Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge (EV) erschwinglicher und zugänglicher. Indem wir den Handel mit selbst erzeugtem sauberem Strom ermöglichen, tragen wir dazu bei, die Energiekosten zu senken und ermöglichen die Teilnahme an Demand-Response-Programmen für den Netzausgleich in Echtzeit.

spacer

Demokratisierung

Weniger Abhängigkeit vom Netz

Immer mehr Haushalte, Unternehmen und Gemeinden verwandeln sich in autarke Stromerzeuger, die immer weniger auf das Versorgungsnetz angewiesen sind. Sie erzeugen, speichern und verbrauchen ihren eigenen Strom über erneuerbare Energieträger mithilfe von Solaranlagen, Windkraftanlagen, Microgrids und Batteriespeichern. Dieser bidirektionale Energiefluss verändert das Energiemanagement und mindert die Auswirkungen von Ausfällen. Prosumenten können auch überschüssigen Strom an das Netz zurück verkaufen und Programme zur Reaktion auf die Nachfrage nutzen, um die Stromkosten zu senken.

spacer

Digitalisierung

Konnektivität als Grundlage wichtiger Entscheidungen

Digitale Innovationen  verwandeln Daten aus Haushaltsgeräten und Geräten in verwertbare Erkenntnisse und ermöglichen ein intelligenteres Energiemanagement für Unternehmen und Verbraucher. Dies steigert die Effizienz, maximiert die Betriebszeit und verwaltet die Energiebilanz.

spacer

Maximierung der Energieeffizienz durch Stromerzeugung und -speicherung vor Ort

Haushalte, Büros, Stadien, Fabriken und Rechenzentren können jetzt mehr Eigenstrom erzeugen und speichern, um ihre Energiekosten zu optimieren, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und in einigen Fällen die Abhängigkeit vom Stromnetz zu reduzieren. Das ist der Vorteil von Everything as a Grid.

Traditionelle Stromversorgungsinfrastrukturen müssen zur Nutzung dieser neuen Energievorteile mit Software und Dienstleistungen aufgerüstet werden, die jeden Prozess optimieren. Wir ermöglichen einen Systemansatz für die Integration von Infrastruktur und Technologien, die dazu beitragen, die Stromerzeugung und -verteilung für Haushalte, Gebäude und Versorgungsunternehmen zu optimieren. 

Erfüllung der steigenden Nachfrage nach sauberer, kohlenstoffarmer Energie

Die Marktanteile von erneuerbaren Energien und Batterien steigen weiter an und werden auch nach der COVID-19-Pandemie eine größere Rolle in der globalen Stromversorgung spielen. Die stetig wachsende Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien macht sie – zusammen mit ihrer Modularität, schnellen Skalierbarkeit und ihrem Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen – äußerst attraktiv, wenn Länder und Gemeinden wirtschaftliche Fördermöglichkeiten prüfen.

Die Herausforderung besteht darin, die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Speicheroptionen mit den Anforderungen der Nutzer hinsichtlich der Verfügbarkeit von Strom zu vereinbaren, der immer und überall abrufbar sein muss. Indem wir Energieversorgern, Gebäudemanagern und Hausbesitzern dabei helfen, erneuerbare Energien und Speicherstrategien einzuführen, unterstützen wir sie dabei, sauberen Strom verfügbar zu machen, wann und wo er gebraucht wird.

Gewährleistung der Cybersicherheit während des Wandels

Während Versorgungsunternehmen die Zuverlässigkeit und Effizienz der Stromversorgung verbessern, stehen sie ständigen Sicherheitsbedrohungen gegenüber. Wir begegnen diesen mit einem systemweiten Verteidigungsansatz, der sich auf Malware, Spyware und Ransomware konzentriert. Unser Team übertrifft internationale Standards durch strenge Schulungen. Im Fokus der Arbeit unserer Innovations- und Designteams steht unsere „Secure-by-Design"-Philosophie und unser sicherer Entwicklungslebenszyklus. Unser Fachwissen im Bereich globaler Normen trägt zur Schaffung sicherer und effizienter Energieinfrastrukturen bei.

Erkenntnisse zum Energiewandel

Der Übergang zu erneuerbaren, elektrischen Energien schreitet immer schneller voran. Aber Sie müssen sich nicht allein mit den Herausforderungen der Energiewende auseinandersetzen. Erfahren Sie, wie wir Kunden auf der ganzen Welt helfen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu vereinfachen.

Referenzen

1, 2 McKinsey Insights (17. September 2024). Global Energy Perspective 2024 Abruf aus Global Energy Perspective 2024 | McKinsey